This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:ULM5117 UVLO 延迟时间问题

Guru**** 2539480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961888/lm5117-ulm5117-uvlo-delay-time-question

器件型号:LM5117
主题中讨论的其他器件:LM5177

大家好、

我们的客户在项目中使用 LM5177时有疑问。

当他们检查 LM5117数据表规格时、发现 UVLO 说明中没有对响应时间的说明;

在 UVLO 达到阈值电压后、芯片输出电压开始响应之前的响应时间是多久?  

如果 没有确切的规格、您能提供有关该规格的规格吗?您能提供一个保守的规格范围以供应用参考吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    我们将回顾 UVLO 电压超过其上升阈值到开关开始的时间延迟--希望下周初能为您提供答案。

    我的理解是延迟很短--为什么这对应用很重要?

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    典型延迟为10us、预计由于 IC 内部相关性、该延迟大约会发生30%的变化。

    此致、

    Tim