This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:无法通过 PMBus 设置正确的电压

Guru**** 2547380 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907799/tps546c23-cannot-set-right-voltage-through-pmbus

器件型号:TPS546C23
主题中讨论的其他器件: TPS546D24A

我尝试设置特定的 Vout。 例如、当我想要设置1.65V 时、我会得到2.4V、当我想要0.35V 时、我会得到0.5V。我已将所有值设置为默认值、包括修整和缩放环路、下面是数据表的屏幕截图。 如果我缺少一些东西、请告诉我。 供参考我使用的是 PMBus。

提前感谢您的帮助!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

      以下是有关此主题的一些注意事项。 您能否检查是否有外部反馈分压器以及是否设置正确?

    此外、您能否与我们分享原理图以便了解一下?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    听起来您有外部电阻器对输出电压进行编程、但输出电压与 VOUT_SCALE_LOOP 不匹配、因此 VOUT_COMMAND 与基准电压之比与输出电压与 FB 之比不匹配。

    正如  所述、TPS546C23仅支持几个 VOUT_SCALE_LOOP 值、1.0、0.5、0.25 您的电流电阻分压器分压比0.6875 (1.65V/2.4V)与 VOUT_SCALE_LOOP 不匹配、并且没有与该分压器分压比匹配的 VOUT_SCALE_LOOP 选项。

    有3种可能的解决方案:

    1) 1)调整反馈分压器电阻比、以匹配提供目标可编程范围的 VOUT_SCALE_LOOP。

     这会根据所选的刻度将 PMBus 编程之前的初始启动电压更改为0.6、1.2或2.4V

     所选的 VOUT_SCALE_LOOP 应基于所需的可编程输出电压范围:

       高达1.65V、选择 VOUT_SCALE_LOOP = 1.0、在 FB 至 AGND 之间没有电阻器

       高达3.3V、选择 VOUT_SCALE_LOOP = 0.5、从 FB 到 AGND 的电阻器等于从 DIFFO 到 FB 的电阻器

       高达5.5V、选择 VOUT_SCALE_LOOP = 0.25、从 FB 到 AGND 的电阻器等于 DIFFO 到 FB 的电阻器的3倍。

    2) 2)使用现有的电阻分压器、保持 VOUT_SCALE_LOOP = 1.0、并允许器件对 TPS546C23进行编程以调整外部反馈分压器的 VOUT_COMMAND 编程值。

    3) 3)将设计更改为使用 TPS546D24A、该器件使用内部分压器替换外部分压器、并为0.5V 至6.0V 的启动电压提供引脚编程选项、并将 VOUT_SCALE_LOOP 与内部分压器比相匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Peter 和 Gerold 的回复。 我的进度很紧、需要优先处理其他事情。 我将在本周晚些时候回来。

    谢谢

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    完全可以理解。  我会将主题切换为"等待客户"、直到我们听到您更多的声音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您是否能够返回到这个状态、或者您是否仍在处理另一项任务?