This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24636:DRV 导通时间

Guru**** 2578755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24636

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961264/ucc24636-drv-on-time

器件型号:UCC24636

我们的客户考虑使用具有 低侧 SR 配置的 UCC24636。

请参阅 waveform.e2e.ti.com/.../2541.waveform.xlsx

1.此波形是否正常?

2.它们是否可以延长 DRV 导通时间? 请告诉我们如何延长 DRV 导通时间。

如果 DRV ON 时序和共振时序重叠,这是否会导致任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的主题帖已分配。 您很快就会收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    波形为我查找。 如果您查看数据表第11页的图13,您将看到 SR 电流变为零之前也存在短暂的 SR 体二极管导通时间。 此时间对于 SR 的安全操作是必需的。 如果 DRV 导通时间与共振计时重叠,一方面它会导致反向电流,而 SR 电压应力在关闭时较高。 另一方面、 如果功率级在 CRM 模式下运行、则可能会导致击穿。

    在 SR 导通结束时,电流很小,因此即使延长导通时间,也会限制效率。

    谢谢。