This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:如何在 LM5118中降低反馈的响应速度

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960800/lm5118-how-to-slow-a-response-speed-of-feedback-in-lm5118

器件型号:LM5118

尊敬的:

我尝试 为具有 LTC2645的 LM5118生成 FB 信号(12位 PWM 转 Vout DAC)、以便在降压/升压转换器上输出多级电压。

我想降低 LM5118的响应速度、但我无法通过更改误差放大器(COMP)的较小增益来实现。

您能否告诉我 LM5118中反馈的响应速度应该如何降低?

此致、

HIRO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiro、

    一般而言,我建议使用标准电阻分压器闭合环路,然后使用本文中介绍的方法: 在 USB Type-CTm和无线充电应用中调整 VOUT,第2部分-电源管理-技术文章- TI E2E 支持论坛

    如果您想减缓对反馈节点的反应、可以在 FB 到 GND 之间添加一个小电容器(在 pF 范围内)。 请注意、这将导致对输出端的负载瞬态的反应缓慢、并可能导致不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、

    很抱歉耽误你的回答。 感谢您提供任何信息。

    我很难使用 DAC 模块构建稳定的反馈或在 FB 和 GND 之间添加一个小电容器。  

    我可以使用生成 FB 信号的数字电位器来制定解决方案。   

    此致、

    HIRO