This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:关于 TPS65130的规格

Guru**** 2509185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130, TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961993/tps65130-about-the-specifications-of-tps65130

器件型号:TPS65130
主题中讨论的其他器件: TPS65131

您好!

我对 TPS65130的规格有两个问题。

第1个
6.5电气特性的 VPOS 中最小值为"Vin + 0.5V"。
例如、当 Vin = 5V 时、VPOS 是否可以输出+5V?

NO2.
当电源打开时、如何确保 VNEG 输出在 VPOS 输出之前或同时启动?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件的规格是将最小 VPOS 设置为 Vin+0.5V。 上述情况下、该器 件可能会在输入为5V 时松散地调节至接近5V 的值(因为升压二极管上仍有~0.5V 的压降)、但可能不符合调节和其他规格。

    TPS65131具有用于 VPOS 和 VNEG 的独立使能端、可独立控制输出轨的上电序列。 为了确保 VNEG 在 VPOS 之前启动、应首先使能 ENN 信号、然后使能 ENP 信号。

    此致、

    辽卡特