This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:在 ISO 偏置电源中使用负偏置的问题

Guru**** 2539260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961549/ucc21520-question-with-using-negative-bias-with-iso-bias-power-supplies

器件型号:UCC21520

各位专家、您好!

我正在尝试使用 UCC21520设计两级多谐振多相开关电容器转换器。

根据数据表中的图40、我决定使用 单输入双输出电源为  我的设计实现负偏置关断。

但是、我无法确定 电源的 VA+和 VA–的电压值。

我使用 PSpice 对我的设计进行了±5V、±15V 和±25V 的仿真测试、仿真结果显示、当电压增加时、浪涌电流在开关过程中会出现波动。  

此外、当电压增加时、上升和下降时间也会增加。 因此、我更喜欢在设计中使用±5V、但这会增加开关期间意外导通甚至击穿的风险。

您对选择电源电压有什么建议吗?

此致、

Chih-Ku Sen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能否获得有关您尝试做什么的更多详细信息/文献?

    +/-25V 和+/-15V 超出了驱动器输出电源的推荐规格。

    您可以向我展示您的原理图吗?

    谢谢、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krystian、

    我正在尝试设计一个转换器、该转换器能够以高效率将输入电压从48V 降至12V。  

    该转换器被称为两级多谐振多相开关电容器转换器(MRSCCB)。

    单相 MRSCCB 转换器的原理图如下所示。

    功率级中有四个 MOSFET、因此单相设计需要两个 UCC21520隔离式栅极驱动器。

    感谢你的帮助、

    Chih Sen Ku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ku、 我查看了您正在使用的 Infineon MOSFET 数据表、它们基本上推荐了+10V 和0V。 我认为、如果您遵循他们的建议、您应该在您的系统中实现良好的性能。 您可能希望使我们的栅极驱动器的电压稍微高一点、以适应系统中的损耗、并将全10V 电压施加到 MOSFET 的栅极。 祝您的项目顺利!