This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:CE 引脚控制

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100, TPS22916, TPS2121, TPS2113A, TPS2115A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959956/lm66100-control-for-ce-pin

器件型号:LM66100
主题中讨论的其他器件: TPS22916TPS2121TPS2113ATPS2115A

您好!  

您能否为我提供有关 CE 引脚控制的建议? 我想使用没有到 CE 引脚的控制信号的 LM66100。

我想支持以下工作:
电源开启->上升 VIN ->打开内部 FET ->电源关闭->减小 VIN ->关闭内部 FET ..

如果 CE 引脚对地短路(始终有效)、器件是否可以支持上述序列? 我想内部 FET 可能会由于低输入电压而关闭。
我不想使用外部元件(例如 VCC 和 GND 之间用于 CE 的电阻分压器)

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    您是否在寻找理想的二极管器件或负载开关? 您的控制序列似乎表明您正在寻找开关、而不是理想二极管、因为您希望控制导通和关断。 如果是这种情况、请参阅 TPS22916和类似器件。

    对于 LM66100、控制结构使用 VIN 和 CE 作为两个基准电压。 每当 VIN > CE 时、器件打开、当 CE > VIN 时、器件关闭。 根据 CE 引脚的连接方式、该器件将针对不同情况提供保护。 例如、将 CE 连接到 GND 会导致常开器件、从而防止反极性或错误的电源配置事件。 只要 GND > VIN、器件将关闭。 如果 CE 连接到 VOUT、这将导致反向电流保护特性、即在反向电流期间 VOUT > VIN。 LM66100数据表第8.3节和第9节介绍了这些配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shreyas -San、

    感谢您的信息。 我想将 LM66100用于二极管 OR、而不是 SBD。 如果您计划在 CE 引脚中具有高电平有效、我可以控制外部组件的开启/关闭。 是否有一个器件在 CE 引脚中支持高电平有效?

    我正在尝试设置为以下系统:

    当为 VIN1供电且 VIN2无电源时、打开 VIN1侧的 LM66100并关闭 VIN2侧。
    当为 VIN2供电且 VIN1无电源时。 打开 VIN2侧并关闭 VIN1侧。
    当为 VIN1和 VIN2供电时、请打开一侧并关闭另一侧。

    ->这可能很复杂。  但是、如果有一个器件支持高电平有效 CE 引脚。 我可以控制它。

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    LM66100也适用于 OR-ing 两个电源。 这需要两个 LM66100、并将一个器件的 CE 连接到另一个器件的 VIN。 有关更多信息、请参阅数据表中的应用部分(第9节)。 LM66100 EVM 还具有 OR-ing 的示例原理图。 器件将在任何给定时间自动选择最高电压并将其传递到输出。

    如果您想选择哪个电源轨、则需要根据您的应用要求使用 TPS2113A、TPS2115A 或 TPS2121等 PowerMUX 器件。