This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:我们能否将 D+/D-与 USB PHY 并联?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, TLV62565

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958124/bq25616-can-we-parallel-the-d-d--together-with-usb-phy

器件型号:BQ25616
主题中讨论的其他器件: TLV62565

先生,您好:

我们对 BQ25616J 的 D+/D-检测功能有疑问。

我们能否将 D+/D-与 USB PHY 并联?

如果我们按照这个函数块执行操作、USB PHY 是否可以正常工作?

它是否会影响 D+/D-线路上的数据收发器?

如果不影响数据收发器、它是否具有 副作用? 或者我们应该注意什么?

请告诉我们您的建议。

非常感谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果使用 BQ25616的 VSYS 为 USB PHY 供电、则在 BQ25616启动且 VSYS 斜升之前、USB PHY 将不起作用。 强烈建议  在 进行定制设计之前使用 BQ25616 EVM 测试设计思想。  

     

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    非常感谢您的反馈。

    让我来解释一下电源。

    功能块的 SYS PWR 是另一个功率 IC、例如 TLV62565或其他降压 IC。

    USB PHY 的电源应由该 SYS PWR 供电。

    SYS PWR 的输入源应该是电池。

    原因如果我们不执行省电模式、USB PHY 可能始终通电。

    无论我们需要知道 USB PHY 和 BQ25616的数据线是否并联、该操作是否 会相互影响?

    请向我们提供您的建议。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将在工作时间内回来。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     当充电器器件 正在进行 D+/D-输入电流 限制检测时、如果 USB PHY 使用 D+/D-线路、则两个器件可能会相互干扰。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    非常感谢您的反馈。