主题中讨论的其他器件: TLV62565
先生,您好:
我们对 BQ25616J 的 D+/D-检测功能有疑问。
我们能否将 D+/D-与 USB PHY 并联?
如果我们按照这个函数块执行操作、USB PHY 是否可以正常工作?
它是否会影响 D+/D-线路上的数据收发器?
如果不影响数据收发器、它是否具有 副作用? 或者我们应该注意什么?
请告诉我们您的建议。
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
先生,您好:
我们对 BQ25616J 的 D+/D-检测功能有疑问。
我们能否将 D+/D-与 USB PHY 并联?
如果我们按照这个函数块执行操作、USB PHY 是否可以正常工作?
它是否会影响 D+/D-线路上的数据收发器?
如果不影响数据收发器、它是否具有 副作用? 或者我们应该注意什么?
请告诉我们您的建议。
非常感谢。
您好、Ning:
非常感谢您的反馈。
让我来解释一下电源。
功能块的 SYS PWR 是另一个功率 IC、例如 TLV62565或其他降压 IC。
USB PHY 的电源应由该 SYS PWR 供电。
SYS PWR 的输入源应该是电池。
原因如果我们不执行省电模式、USB PHY 可能始终通电。
无论我们需要知道 USB PHY 和 BQ25616的数据线是否并联、该操作是否 会相互影响?
请向我们提供您的建议。
非常感谢。