This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:最低的 FSW 支持

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961473/lm3481-lowest-fsw-support

器件型号:LM3481

大家好、

我想知道我是否设置 fsw = 70kHz。 我们是否有使用此 FSW 的 LM3481风险? (IC 级)

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    感谢您的参与。  我们不应建议使用超出数据表建议范围的产品。  根据数据表封面页、最小频率应为100kHz。  在70kHz 时、您可能会看到电路工作、但我们不保证性能。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi