This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82140:TPS82140上 EN 线的(错误)行为

Guru**** 2505585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961724/tps82140-mis-behavior-of-en-line-on-tps82140

器件型号:TPS82140

我正在设计中使用 TPS82140SILT、并开始分节测试我的第一块电路板。  我在 EN 引脚上看到了奇怪的行为。   我看到该引脚(1)上显示的输入电压、其源阻抗约为350欧姆。  我曾计划将该引脚连接到处理器、但在该引脚上使用12v 时、我无法这样做。  我还发现、如果我使用一个2.2k Ω 电阻器或0 Ω 将这个引脚接地、输出不会关闭。  接地会导致电源在12V 电压下消耗大约7mA 的电流。  我尝试卸下并重新安装部件、将其在焊盘上四处移动、我还卸下了该部件并将其更换为新部件、其行为方式相同。

是否有人可以就下一步要尝试的内容提供一些建议?   我已经为输出添加了一些负载、这仍然以相同的方式运行。