This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1431-SP:延迟电路

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1431, TL1431-SP, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961259/tl1431-sp-delay-circuit

器件型号:TL1431-SP
主题中讨论的其他部件:TL1431TL431

有关在比较器模式下将 TL1431用作延迟电路的问题。 这将是开环模式、具有连接到基准引脚的电阻器和接地的电容器。 通过电阻器和阴极(通过电阻器)的基准输入由同一电源(28V)供电、但当28V 启动时、由于 RC 时间常数、基准电压滞后。  当28V 电源斜升时、基准引脚上的电压斜升速度会慢得多、当基准电压超过阈值时、阴极将变为"低电平"、从而切换 PNP 晶体管。 该电路与 SLV987A 应用手册中所示的电路类似。 数据表显示 II (ref)(-55C 至125C)最大值为5uA、因此  选择基准输入上 RC 网络中的电阻器值可提供 大于5uA 的电流。  当基准输入上的电压达到大约2.5V 时、28V 完全上升、并且选择阴极电阻器来提供建议的 Ika、电流至少为1mA。 我没有将 xx431的特定应用视为延迟电路、因此想知道是否有任何问题需要注意。  在应用手册 SLVA987A 中、它指出 VKA (低电平)可能因器件而异、具体取决于 Vref、Ika 和 Iref。  VKA (LOW)是否有可用于设计目的的安全最大值? TL1431数据表上的图3和4显示了 Ika 与 VKA 的关系、其中 VKA 最大值约为2.5V (25C 时)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您能否发布原理图以确保正确解读您的电路描述? 除了考虑最小电流要求外、还要确保不要超过最大建议阴极电流或绝对最大基准输入电流。 我将研究您有关 VKA (LOW)最大值的问题。  

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图。  28V 拉电流。 中间为 TL431延迟电路、右侧为直流/直流转换器上的抑制功能输入电路。 并非所有组件值都已最终确定。 我只有一个适用于 TI431的 SPICE 模型。  电路将使用 TL1431-SP。 当28V 电源(左侧)斜升时、需要保持禁用5V 转换器。 当28V 斜升时、它直接馈入 Q10、将其打开、从而抑制5V 电源。 这在极低的电压下发生。 延迟后(R13、C213时间常数)电压超过阈值、阴极变为"低电平"、从而打开 Q6和 Q11、从而关闭 Q10、释放抑制。  当28V 在上升时、当电压达到大约6V 时、将满足 IREF。 当基准输入上的电压达到大约2.5V 时、28V 完全上升、并且选择阴极电阻器来提供建议的 Ika、电流至少为1mA。  延迟时间约为25ms。 R37限制进入基准输入的任何放电电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。