This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16-Q1:请确认反馈引脚最小/最大电流(IFB)

Guru**** 2502265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961959/tps7a16-q1-please-confirm-feedback-pin-min-max-current-ifb

器件型号:TPS7A16-Q1

各位专家、您好!

我的客户正在尝试优化其 TPS7A1601Q1电路设计中的静态功耗和输出精度。 它们最初遵循有关 MOhm 范围内反馈电阻器值的数据表建议。 但他们最近注意到、最坏情况下的反馈电流可能为-1uA 至+1uA。 如果这些值是准确的、那么使用它们的电流电阻值、它们可能会由于反馈电流而在输出电压上有很大的变化。

您能否确认他们应该使用的最小/最大 IFB 值?

您能否提供建议的反馈电阻器值以实现4.5V +/- 5%输出?

感谢你的帮助。

此致、

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    在这样的情况下、最好运行统计仿真。  我已将所有 R1/R2对从100欧姆仿真为1兆欧、并将其从最高到最低的 sigma 进行排序。  该仿真使用了100、000 Monte Carlo 仿真。  在这个电阻范围内、仿真中有342个设定点组合。  我对所有参数都使用了 guassian 分布。  我假设数据表中的最小值和最大值与典型值存在3个标准差、但实际上更像是6个标准差。  3标准偏差始终给出一个保守的估计、即我从未遇到过任何问题。  

    这里是仿真的输入。

    VREF = 1.193V 典型值、2%/3 = 0.667%标准偏差
    IFB = 0A 典型值、333nA 标准偏差

    电阻器= 1%/3 = 0.33%标准偏差

    以下是 Vout 仿真结果、最高可达3西格玛分数。  Vout 使用这些结果很好地建模为一个 GUassian 分布、直到您进入大约1或更低的西格玛分数。  这些结果中的任何一个都可以建模为辅助分布。

    R1 R2 Vout 平均值 Vout 标准偏差 sigma
    301. 110 4.457481861 0.033620622 6.692321158
    2800 1020. 4.467901707 0.033680521 6.680419235
    1910年 69 4.457512856 0.033681102 6.680303968
    3320. 1210. 4.466355324 0.033694018 6.677743276
    2260. 825 4.461096764 0.03369746 6.67706115
    715) 261. 4.461179733 0.033703484 6.675867765
    2320. 845 4.468455315 0.033714302 6.673725613.
    357. 130 4.46916151. 0.033715427 6.67350292
    1330 487 4.451090336 0.033716347 6.673320794
    280 102. 4.467901707 0.033719465 6.672703707.
    422 154. 4.462129593 0.033724453 6.671716751
    2430. 8887 4.461308956 0.033727553 6.671103644
    806. 294. 4.463605404 0.03373139 6.670344786
    3650. 1330 4.467022419 0.033736393 6.669355582
    787 287. 4.464396954 0.033740412 6.668561043
    825 301. 4.462850571 0.03374923 6.666818728
    590 215. 4.466813564 0.033759903 6.66471106.
    7150 2610. 4.461179733 0.033765994 6.663508852
    1430 523. 4.454930782 0.03376608 6.663491943
    7680 2800 4.465228558 0.033767261 6.663258906
    576. 210 4.465228558 0.033767916 6.66312953
    3010. 1100 4.457481861 0.033769343 6.662848006
    4530. 1650 4.468327045 0.03373676 6.661993291
    499 182. 4.463917255 0.03377937 6.661152753
    3400 1240. 4.464128971 0.03378066 6.660615772
    8250 3010. 4.462850571 0.033784974 6.659765302
    5490 2000年 4.467784882 0.033786092 6.659545008
    4220 1540 4.462129593 0.033789106 6.658951021
    6190 2260. 4.460553169 0.0337990417 6.658692608
    523. 191. 4.45969293 0.033793345 6.658115655
    2490 909 4.460953712. 0.033794444 6.65789914.
    768 280 4.465228558 0.03379745 6.657306915
    340 124. 4.464128971 0.033802319 6.656347983
    3570 1300 4.46916151. 0.033806875 6.655450931
    348 127. 4.462007523 0.033811718 6.654497666
    1820. 665 4.458052635 0.033812787 6.654287251
    1370 499 4.468370438 0.033813696 6.654108372
    316 115 4.471156597 0.033818625 6.653138635
    3480 1270 4.462007523 0.033821791 6.652515848
    332. 121. 4.466355324 0.033823211 6.65223687
    1780 649. 4.465018272 0.03382997 6.652081995年
    649. 237 4.459907055 0.033828117 6.65127179
    3160 1150 4.471156597 0.033828206 6.651254211
    1540 562. 4.462074757 0.033828702 6.651156795
    3240 1180 4.468694687 0.033831079 6.650689531
    453. 165. 4.468327045 0.033831835 6.65054087
    324. 118 4.468694687 0.033834916 6.64993531.
    1740. 634. 4.46716404 0.033841308 6.648679142
    8060. 2940. 4.463605404 0.033846177 6.647722694
    5900 2150 4.466813564 0.033849619 6.647046687
    365 133. 4.467022419 0.033850089 6.646954514
    1580 576. 4.465465069 0.033852424 6.6495886
    732 267 4.46369648 0.033853196 6.646344487
    294. 107. 4.470962524 0.03385574 6.645844992
    412. 150 4.469773293 0.033861 6.644812598
    1100 402. 4.457427502 0.033861466 6.644721219.
    5230 1910年 4.45969293 0.033862758 6.644467564
    619 226 4.460553169 0.03386467 6.644092599
    13300 4870 4.451090336 0.033865169 6.643994662
    6490 2370 4.459907055 0.033871636 6.642726125
    562. 205. 4.463565826 0.033874504 6.642163623
    5620 2050年 4.463565826 0.033875633 6.641942301
    464.64 169. 4.468455315 0.033875987 6.641872913.
    4990 1820. 4.463917255 0.033876717 6.641729758
    11000 4020 4.457427502 0.03388178 6.64073734
    549. 200 4.467784882 0.033886801 6.639753248
    8660. 3160 4.462423801 0.033891417 6.638848987
    4640 1690 4.468455315 0.033898294 6.637502176
    7870 2870 4.464396954 0.033899412 6.637283352
    2210. 806. 4.464128971 0.033933964 6.630525172
    392. 143. 4.463321686 0.033938266 6.62968455
    2940. 1070 4.470962524 0.03394936 6.627518113
    8666 316 4.462423801 0.033958755 6.625684514
    3920. 1430 4.463321686 0.033962112 6.625029696
    1870 681. 4.468932152 0.033963423 6.624773908.
    7320 2670 4.46369648 0.033963706 6.624718684
    14300 5230 4.454930782 0.033990994 6.619400403
    5760. 2100 4.465228558 0.034008998 6.615896099
    15400 5620 4.462074757 0.034017183 6.614304328
    13700 4990 4.468370438 0.034028817 6.61204297
    4120 1500 4.469773293 0.034034535 6.610932046
    18200 6650 4.458052635 0.034049295 6.608066356
    19100 6980 4.457512856 0.034049656 6.607996228
    17800 6490 4.465018272 0.034052756 6.607394776
    15800 5760. 4.465465069 0.034082133 6.601699426
    22600 8250 4.461096764 0.034126807 6.593057475
    22100 8060. 4.464128971 0.034181353 6.582536447
    3160 1130 4.529176712 0.034200948 6.578765061
    383. 137. 4.528174877 0.034202736 6.57842112
    453. 162. 4.528981209. 0.034217507 6.575581392
    17400 6340 4.46716404 0.034242883 6.570708368
    18700 6810. 4.468932152 0.034251884 6.568981795
    4530. 1620. 4.528981209. 0.034255605 6.568268134
    487 174. 4.532028675 0.034259122 6.567593906
    12700 4530. 4.537613392 0.034262933 6.566863411
    442. 158. 4.530379772 0.034265708 6.56633153
    1150 412. 4.522975445 0.034271326 6.56525518
    412. 147. 4.536645889 0.034284417 6.562748397
    2100 750 4.533400059 0.034285102 6.56261719.
    8666 309. 4.536488533 0.034288745 6.561919882.
    2610. 931 4.537500381 0.034288973 6.561876394
    5490 1960年 4.534617424 0.034289129 6.561846452
    1330 475 4.533400059 0.034292102 6.561277606
    649. 232 4.530314445 0.034296922 6.560355401
    1430 511. 4.531532288 0.034303173 6.559159913.
    24900 9090 4.460953712. 0.034307174 6.558394972
    1070 383. 4.525924206 0.034307361 6.558359365
    1180 422 4.528876781 0.034311648 6.557539789
    909 324. 4.540027618 0.034323264 6.555320629
    294. 105. 4.533400059 0.034331657 6.553718047
    24300 8870 4.461308956 0.034331746 6.553700979
    1020. 365 4.526862621 0.034333691 6.553329789
    3830. 1370 4.528174877 0.03433435 6.553203935
    10000 3570 4.534736633 0.034335472 6.552989923
    2150 768 4.532778263 0.034336783 6.552739669
    5230 1870 4.52957201 0.034337107 6.552677819
    23200 8450 4.468455315 0.034340855 6.55196272.
    1690 604. 4.531029701 0.0344438 6.551279044
    2940. 1050 4.533400059 0.034346029 6.550975629
    1240. 442. 4.539877892 0.034359027 6.548497487
    4870 1740. 4.532028675 0.034359332 6.548439267
    280 100 4.533400059 0.034360401 6.548235506
    2050年 732 4.534051895 0.034364343 6.547484468
    4120 1470 4.536645889 0.034364622 6.547431234
    29400 10700 4.470962524 0.0343677468 6.546889013
    4420. 1580 4.530379772 0.03437243 6.545943888
    8660. 3090 4.536488533 0.034372918 6.545850951
    1740. 619 4.546505451 0.034373656 6.545710487
    3920. 14:00 4.533400059 0.034375813 6.54529977
    316 113 4.529176712 0.034376193 6.545227421
    549. 196 4.534617424 0.034376763 6.545118901
    1540 549. 4.539484501 0.034378126 6.544859318
    1000 357. 4.534736633 0.034378134 6.544857899
    10700 3830. 4.525924206 0.034385402 6.543474513.
    1650 590 4.529356003. 0.034393612 6.541912436
    2000年 715) 4.530062675 0.03496231 6.541414344
    2670 953. 4.535402775 0.034400307 6.540639371
    1100 392. 4.540703773 0.03440319 6.540091192
    10200 3650. 4.526862621 0.034413833 6.53806854
    13300 4750. 4.533400059 0.03441532 6.537786162
    499 178. 4.537421227 0.034415804 6.537694165
    9760. 3480 4.538885117 0.034416832 6.537498855
    768 274. 4.53682877 0.034417931 6.537290114
    6490 2320. 4.530314445 0.034418654 6.537152847
    1300 464.64 4.535456657 0.034428895 6.535208381
    2210. 787 4.543101311 0.034429822 6.535032311
    11800 4220 4.528876781 0.034431983 6.534622226
    392. 140 4.533400059 0.034433469 6.534340146
    619 221. 4.534479618 0.034436367 6.533790195
    6810. 2430. 4.536345482 0.034440447 6.53301632
    2430. 8666 4.540563583 0.034443583 6.532421374.
    7150 2550. 4.538078308 0.034444667 6.532215782
    523. 187. 4.52957201 0.03446128 6.531938855
    4990 1780 4.537421227 0.034455884 6.53008927
    953. 340 4.536908627 0.034457415 6.529799109
    1500 536 4.531619072 0.034460235 6.529264744
    9530 3400 4.536908627 0.034462351 6.528863852
    11500 4120 4.522975445 0.034464139 6.528525108
    1210. 432 4.534504414 0.034467105 6.527963435
    7680 2740. 4.53682877 0.034468703 6.527660765
    11000 3920. 4.540703773 0.034474444 6.526573781
    931 332. 4.538430691 0.034475386 6.526395355
    976 348 4.538885117 0.034480996 6.525333468
    6980 2490 4.537232876 0.034482092 6.525126207
    28000 10200 4.467901707 0.034484565 6.524658157
    2800 1000 4.533400059 0.034488413 6.523930134.
    12100 4320 4.534504414 0.03448984 6.52366025.
    715) 255. 4.538078308 0.034492947 6.523072643
    9090 3240 4.540027618 0.03450365 6.521049237
    1270 453. 4.537613392 0.034504879 6.520816904
    30100 11000 4.457481861 0.034516037 6.518709062
    2740. 976 4.542200565 0.034526985 6.516641957年
    681. 243. 4.536345482 0.034529831 6.516104823
    14300 5110 4.531532288 0.034532126 6.515671805
    15400 5490 4.539484501 0.034533896 6.515337943
    1050 374. 4.542331219 0.034536324 6.514879728
    12400 4420. 4.539877892 0.034550417 6.512222374
    6190 2210. 4.534479618 0.034553554 6.511631209.
    13000 4640 4.535456657 0.034559924 6.510430954
    9310. 3320. 4.538430691 0.034569301 6.508665069
    10500 3740. 4.542331219 0.034573592 6.507857165
    69 249. 4.537232876 0.034581505 6.506368116
    15000 5360 4.531619072 0.034624208 6.498343631
    16500 5900 4.529356003. 0.034643527 6.494719756.
    17400 6190 4.546505451 0.034645513 6.494347535
    20000 7150 4.530062675 0.034647185 6.494034009
    16900 6040. 4.531029701 0.034656141 6.49235566.
    33200 12100 4.466355324 0.034702234 6.483732436
    31600 11500 4.471156597 0.034703102 6.483570266.
    21000 7500 4.533400059 0.034738734 6.476919903
    22100 7870 4.543101311 0.034776576 6.46987216
    34800 12700 4.462007523 0.034776811 6.469828498
    20500 7320 4.534051895 0.034781426 6.468969926.
    26700 9530 4.535402775 0.034794305 6.466575582
    32400 11800 4.468694687 0.034801584 6.465223011.
    35700 13000 4.46916151. 0.034865372 6.453394524
    36500 13300 4.467022419 0.034868948 6.452732642
    34000 12400 4.464128971 0.034891292 6.448600329
    21500 7680 4.532778263 0.03491015 6.445116988
    24300 8660. 4.540563583 0.034921974 6.442934765
    26100 9310. 4.537500381 0.034929559 6.441535731.
    28000 10000 4.533400059 0.03494608 6.438490328
    29400 10500 4.533400059 0.0349533047 6.437207109
    39200 14300 4.463321686 0.035030458 6.422981944年
    27400 9760. 4.542200565 0.035037633 6.421666663
    42200 15400 4.462129593 0.035188667 6.394104015.
    41200 15000 4.469773293 0.035201572 6.391760026.
    31600 11300 4.529176712 0.035330236 6.368482799
    46400 16900 4.468455315 0.035443809. 6.348076211
    45300 16500 4.468327045 0.035456277 6.345843848
    39200 14000 4.533400059 0.035462674 6.344699262
    38300 13700 4.528174877 0.035551541 6.328839665
    41200 14700 4.536645889 0.035679024 6.306226365
    49900 18200 4.463917255 0.035828158 6.279976726
    44200 15800 4.530379772 0.035975974 6.254173957
    45300 16200 4.528981209. 0.03602387 6.24585863
    52300 19100 4.45969293 0.03603841 6.243338719
    54900 20000 4.467784882 0.03628489 6.200928261
    56200 20500 4.463565826 0.036294799 6.199235272.
    48700 17400 4.532028675 0.03631321. 6.19609233
    49900 17800 4.537421227 0.036408309 6.179908017
    57600 21000 4.465228558 0.036446463 6.173438505
    52300 18700 4.52957201 0.0366510698 6.162577252
    59000 21500 4.466813564 0.036700033 6.130784736.
    54900 19600 4.534617424 0.036815599 6.111539905
    61900年 22600 4.460553169 0.03687707 6.101352475
    64900 23700 4.459907055 0.03711091 6.062907137
    61900年 22100 4.534479618 0.037418209 6.013115163.
    64900 23200 4.530314445 0.037522744 5.996363104.
    68100 24300 4.536345482 0.037928723 5.932179715
    71500 26100 4.461179733 0.037943073 5.929936204
    69800 24900 4.537232876 0.038088694 5.907264731
    73200 26700 4.46369648 0.038191993 5.891287245
    71500 25500 4.538078308 0.038311426 5.872921628
    768 28000 4.465228558 0.038463734 5.849666064
    78700 28700 4.464396954 0.038795456 5.799648245
    768 27400 4.53682877 0.038846478 5.792030896
    80600 29400 4.463605404 0.038899992 5.784062937
    82500 30100 4.462850571 0.039146855 5.747588083
    86600 31600 4.462423801 0.039626397 5.678033229
    86600 30900 4.536488533 0.039987091 5.626815918
    90900 32400 4.540027618 0.040670514 5.532263482
    93100 33200 4.538430691 0.041058604 5.479972037
    95300 34000 4.536908627 0.041143589 5.46865276
    100000 35700 4.534736633 0.041596331 5.409130955
    97600 34800 4.538885117 0.041636765 5.403878039
    102000年 36500 4.526862621 0.04194086 5.364696804
    11010000 40200 4.457427502 0.042470146 5.297839102
    105000 37400 4.542331219 0.042475998 5.297109155
    107000 38300 4.525924206 0.042822972 5.254189278
    11010000 39200 4.540703773 0.043324977 5.193309143
    115000 41200 4.522975445 0.043900937 5.125175365
    118000 42200 4.528876781 0.044542551 5.051349659
    121000 43200 4.534504414 0.044784833 5.02402335.
    124000 44200 4.539877892 0.045441575 4.951412848
    127000 45300 4.537613392 0.045862596 4.905958608
    133000 48700 4.451090336 0.046062749 4.884641179
    130000 46400 4.535456657 0.046096295 4.881086418
    133000 47500 4.533400059 0.0466967 4.818327617
    137000 49900 4.468370438 0.047055732 4.781564078
    143000 52300 4.454930782 0.048046008 4.683011358.
    143000 51100 4.531532288 0.048111375 4.676648673
    150000 53600 4.531619072 0.04951727 4.544011436
    154000 56200 4.462074757 0.049992006 4.500719551
    154000 54900 4.539484501 0.050309803 4.472289396
    158000 57600 4.465465069 0.050643031 4.442862079
    165000 59000 4.529356003. 0.052070461 4.321067929
    169000 60400 4.531029701 0.052766122 4.264099612
    174000 63400 4.46716404 0.053475596 4.207526737
    178000 64900 4.465018272 0.054121383 4.157321736
    174000 61900年 4.546505451 0.054132182 4.156492332
    182000年 66500 4.458052635 0.055207424 4.075538836
    187000 68100 4.468932152 0.055946961 4.02166616
    191000 69800 4.457512856 0.056951415 3.950735918
    200000 71500 4.530062675 0.058558162 3.84233693
    205000 73200 4.534051895 0.059658367 3.771474323
    210000 75000 4.533400059 0.060406346 3.724774223
    215000 768 4.532778263 0.061441816 3.662001113.
    221000 80600 4.464128971 0.062746197 3.5874695
    221000 78700 4.543101311 0.062751494 3.585571983
    226000 82500 4.461096764 0.063905984 3.520797042
    232000 84500 4.468455315 0.064759009 3.474420083.
    243000 88700 4.461308956 0.067184485 3.348987468
    243000 86600 4.540563583 0.067402802. 3.338140136
    249000 90900 4.460953712. 0.06850373 3.284492684
    261000 93100 4.537500381 0.070819594 3.17708684
    267000 95300 4.535402775 0.072344005 3.114876447
    274000 97600 4.542200565 0.073385321 3.066008272

    谢谢、

    斯蒂芬