Other Parts Discussed in Thread: BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQ78350
您好!
我已在 ManufacturerStatus()中启用 FET_EN=1,以便通过固件控制 CHG、DSG 和 PCHG FET。
在这种配置下、当我充电且检测到 VCT=1时、CHG FET 会打开。 同时、TCA=1、以及 FC=1和 TC=1。 在封装中、您可以找到一张此状态的照片、只需在更改后1秒即可。
从我的角度来看、VCT 设置为1、过快。 因此、我已经检查了设置 VCT = 1的条件(如 TR BQ78350第5.3点所述)、并且我意识到这些条件不符合设置 VCT = 1的要求。 具体来说,我已经设置了“充电项锥形电流= 100mA”,并且我观察到,当 AverageCurrent()仍在800mA 左右时,VCT 就会被设置。 您是否知道为什么会出现这种情况?
我可以理解其余的标志(TC、FC 和 TCA)是查找 VCT=1的顺序。
提前感谢、
Marco