This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22945:客户要求提供安全报告

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961810/tps22945-customer-is-asking-safety-report

器件型号:TPS22945

大家好、

您能否向我发送以下两份测试报告? 我的客户 RIS 要求这些报告证明我们的解决方案已经通过 UL/CB 认证。

谢谢

1.UL 认证组件(UL 文件169910)

已根据 IEC 60950-1、Ed 2、AM1、Annex CC、Device Information (1) Test Program 2评估并附带 CB 报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我目前没有手头上的文件,但我已与整个小组联系,以取得这些文件。 通常、我们会提供您在数据表中看到的申报编号。

    由于此请求的性质以及获取文档可能需要的周转时间、我建议您直接向我发送电子邮件、以便我们可以轻松地与您联系。 请发送电子邮件至 s-dmello@ti.com。

    我将关闭此主题、但如果您无法通过电子邮件联系我或有任何其他问题、请随时将其打开。