请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54560 您好、TI、
此问题与此帖子有关-> https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/960683/3550140#3550140
我们需要进行一些需要更高电感的重新设计。 我们的器件有时会以低至高的电流运行。 1-5A,以及不同的电压范围,例如 Vout = 5-48V,Vin = 50V/60V。 为了正确设计补偿、需要考虑哪些因素?
我们是否应该设计具有最低电流的最高 VIN 和最大 Vout 的补偿? 请提供建议。
具有变化的输出和恒定补偿电路可能会产生什么影响?
谢谢
Sagar