This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:能否通过增大 Vin 来增大最大电流输出?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1117, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961892/lm1117-can-i-increase-maximum-current-output-with-increased-vin

器件型号:LM1117
主题中讨论的其他器件: LM317

该器件的数据表显示:"LM1117是一款低压降稳压器、在800mA 负载电流下具有1.2V 压降。"

我们有一个应用、我希望从该器件获取更多电流。 如果我将 Vin 增大到16V、这是否也会增大器件的最大电流输出? 我相信答案是否定的,但我会问。

作为一个附带问题、什么限制了电流输出? 是物理尺寸还是其他因素? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:  

    在 LDO 内部、有一个控制环路、当 LDO 超过电流限制时、该控制环路将关断导通 FET。 在热关断时、还有另一个环路会关断 LDO。 最大电流限制通常由导通 FET 开关的物理尺寸决定。  

    对于 LM317、这是电流限制规格、除非器件达到热限制、否则更改 Vin 对电流限制的影响很小。  

    此致、  
    Jason Song