主题中讨论的其他器件:TL431、 TLV431、 UCC256404、
电源接受120VAC 输入、输出为90VDC 和24VDC。
我使用了设计计算器电子表格来确定组件值、但实际硬件不会提供90VDC 的输出。 它显示115VDC。 我认为反馈电路有问题。 请向您提供宝贵的反馈。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Ben、
流经二极管 D11、12、13的电流非常大、导致二极管烧断、因此它们充当开路。 我在板上进行了更改、通过增大 R13的尺寸、将该电流降低到二极管的功率耗散限制、并使用新的二极管更改了二极管。 现在、二极管正常工作、就像我可以测量每个二极管后面的24V 电压降一样。 此外、我将 R14更改为10k 电阻器以增加流向 TLV431的电流、但我仍看到 C18为1.1V。 TLV431的阴极电压为1.15V。 关于如何解决这个问题的任何建议。
谢谢、
Dhruv