This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:使用 UCC256304的双路输出电源原理图设计审查

Guru**** 2460170 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, TLV431, UCC256404, UCC256304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958361/ucc256304-schematic-design-review-for-the-dual-output-power-supply-using-ucc256304

器件型号:UCC256304
主题中讨论的其他器件:TL431TLV431UCC256404

电源接受120VAC 输入、输出为90VDC 和24VDC。  

我使用了设计计算器电子表格来确定组件值、但实际硬件不会提供90VDC 的输出。 它显示115VDC。 我认为反馈电路有问题。 请向您提供宝贵的反馈。

提前感谢!e2e.ti.com/.../6014.Power-Supply.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    R14可能过大、并限制 TLV431能够通过光耦合器驱动的电流、以便将电压下拉至稳压状态。 检查 TL431上的阴极电压、并查看电压是否接近1.25V。 这将有助于确认 R14是否过大。

    此外、我们还有下一代称为 UCC256404的 UCC256304、它具有一些功能改进。 如果您的设计不是很远、则可以将其更换为较新的控制器。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的快速响应!

    我刚刚测量了反馈电路中的电压、二极管 D11、12、13看起来是开路的。 D12和 D11上的电压为0V、这是怪异的、不是预期的。 让我知道、除了二极管之外、您还有什么其他东西可以在它们的位置工作。

    此外、还从 webench 设计软件设计中选择了电阻器 R14值。 我将降低 R14值、并在下周之前让您知道结果。

    谢谢、

    Dhruv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    我同意,这似乎很奇怪。 如果 D11、12或13中的任何一个开路、则意味着 TLV431将无法灌入任何电流、VCR 上的开关阈值将仅达到内部最大值。 您可能正在进入 OVP 保护。  

    如果您要切换到 TL431、则可以使用24V 输出来提供光耦合器偏置。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    此时、我已经准备好测试硬件板、因此使用24V 输出来提供光耦合器偏置是我可以在下一修订版中更改的内容。 我认为、从现在开始、开路二极管是电路的问题、因此我想通过稍微重新设计电路板来添加一个大电阻器来代替 D11、12、13。 您认为这可以解决我的问题了。  

    谢谢、

    Dhruv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    我认为最好理解 D11,12,13为何不进行。 其中一个组件是否损坏? 是否有损坏的迹线? 是否组装了 R13? 这种偏置方案在更高输出电压设计中很常见、在这里也可以使用。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我有3个这样的板、它们的行为都是一样的。 我检查了是否有损坏的迹线、但事实并非如此。 是的、R13装配了10欧姆电阻器。 我将与 PCB 制造商讨论其工艺、以查看其工艺过程中是否损坏。 但我想取出二极管并放置电阻器、那么您认为这是可行的吗? 很抱歉这个基本问题我不熟悉电源设计、所以您的反馈会给我很多帮助!

    谢谢、

    Dhruv  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    我认为最好的方法是使用工作台电源在 C18施加11V 电压、然后开启 LLC 转换器。 我担心直接将电阻器使用到90V 时、很难确定电阻器的大小以避免消耗大量功率、并且仍然实现 LLC 控制器期望从光耦合器获得的控制范围。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    流经二极管 D11、12、13的电流非常大、导致二极管烧断、因此它们充当开路。 我在板上进行了更改、通过增大 R13的尺寸、将该电流降低到二极管的功率耗散限制、并使用新的二极管更改了二极管。 现在、二极管正常工作、就像我可以测量每个二极管后面的24V 电压降一样。 此外、我将 R14更改为10k 电阻器以增加流向 TLV431的电流、但我仍看到 C18为1.1V。 TLV431的阴极电压为1.15V。 关于如何解决这个问题的任何建议。

    谢谢、

    Dhruv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    如果在 D11.12.13损坏的同时又损坏了 TLV431、您可能需要安装新的 TLV431。 您是否看到大量电流流经 R14? 将 C18的电压拉至1.1V 需要相当大的电流。 或者输出电压低于调节点、C18上的电压没有足够的余量达到11V。 您在 TLV431的 REF 引脚上看到的电压是多少?

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    输出电压仍然为115V。 REF 引脚上的电压为1.5V。   

    谢谢、

    Dhruv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    感谢您提供信息。 听起来 TLV431至少尝试灌入流经阴极的电流。 R13的电流值是多少?

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    R13的当前值为1.65k。  

    谢谢、

    Dhruv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    11V 齐纳二极管是否看起来已损坏?

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我认为这是相同的、并将11V 齐纳二极管替换为新的齐纳二极管、现在看起来90V 电源正常工作、可提供88-90V 输出。 但当我检查24V 侧时、它会在1.6秒的时间周期内为我提供从18V 到4V 的脉冲。 我不知道为什么会发生这种情况、您的任何反馈都将得到批准。

    谢谢、

    Dhruv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    如果您在90V 输出下获得正确的调节、但不是24V 输出、我认为变压器中绕组之间的耦合可能存在问题。 您能否共享90V 输出和24V 输出的波形?

    此致、

    BNE Lough

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    请参阅随附  的90V 和24V 输出。

    谢谢、

    Dhruv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    该图像是在空载还是轻载条件下拍摄的? 如果您加载90V 电源轨、问题是否仍然存在?

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    此图显示了空载输出。 我现在将在电源上施加轻负载。 将共享更新。

    谢谢、

    Dhruv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    当我将电阻负载连接到90V 电源时、输出电压波形保持不变。

    谢谢、

    Dhruv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    您是否仍然在90V 电源轨上以1.6s 的间隔看到纹波? 90V 电源轨是否在施加负载时保持稳压?

    此致、

    本·洛夫