This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23757:是否有任何警报机制告诉我们 PSE 电源是否小于 PD

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23757, TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961854/tps23757-is-there-any-alarm-mechanism-that-told-us-if-pse-power-is-less-than-pd

器件型号:TPS23757
主题中讨论的其他器件: TPS23756

大家好、

如标题所示、 TPS23757中是否有任何警报机制告知我们 PSE 电源是否小于 PD?

我们将 TPS23756和 TPS23757用作 PD、希望 在 PSE 功率小于 PD 时有信号。

如果内部没有此类功能、您能告诉我们如何实现此功能吗?

谢谢你。

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    TPS23756具有 T2P 引脚、该引脚是低电平有效输出、可告知 PD 侧的 MCU PSE 是否支持1类(13W)或2类(25.5W)。

    对于 TPS23757、由于该器件仅为1类(13W)、因此假设 PSE 可以提供全功率、因此我们的 PD 没有指示灯引脚。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    此致、

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师