This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23882:符合802.3at PoE+标准

Guru**** 2770625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961877/tps23882-802-3at-poe-compliance

器件型号:TPS23882

我们目前正在设计具有8个端口和内置120W 直流/直流转换器的工业 PoE 开关。
使用 TPS23882芯片、该芯片应提供最大 每个端口30W。 (802.3at)
我对 Sifos PoE 测试仪测量的参数有疑问。 我们的测试仪仅支持802.3at、每通道30W。
但该芯片组被称为802.3bt。 在 Sifos 协议中、所谓的分级时间大约为97ms (802.3bt 允许的88-105ms)。
https://www.ti.com/lit/ug/slvt185/slvt185.pdf?ts=1606742928780 
但是、对于802.3at PoE+、该参数仅允许在5.6到30ms 之间。 对于23882、参数在数据表中是固定的。
我们现在有点困惑、因为我们不知道我们是否可以将开关802.3bt 称为兼容。
据我所知、Autoclass 和低 MPS 等其他参数仅来自标准中的802.3bt 4PPoE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanno、

    为了提供一些背景知识、BT 标准添加了一些特性、例如长一级手指和 BT (3类) 仍然可以应用于 30W (.at 功率级别)等较低功率级别、并且向后兼容/可与.at PD 进行互操作。   在某种程度上、BT 被吸收。 因此、是的、较旧的.at SIFOS 设备将无法通过分类时序规范、因为 BT PSE 可以根据 BT 标准输出第一个长分类手指。 但是、它仍可与行业中符合 AT 标准的 PD 进行互操作。

    我们一直建议客户切换到新的 BT SIFOS 设备。 谢谢!