This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:电路回顾

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61022, TPS63805, TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952915/tps61022-circuit-review

器件型号:TPS61022
主题中讨论的其他器件: TPS63805TPS63802

您好!

我们在设计中考虑 TPS61022。

请查找随附的原理图以供您查看。 请告知我们的设计中缺少的任何内容。

输入电压:2.7至5.5V

输出电压:3.3V/2A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arumugam、

    感谢您的参与。

    原理图没有明显的问题。 但您可能知道、当输入电压高于3.3V 时、TPS61022会进入直通模式、因此不再将输出电压调节为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack Liu、

    感谢您的支持。

    我无法理解您的以下回答。 请您解释更多信息、以便更好地理解。

    >>但您可能知道、当输入电压高于3.3V 时 、TPS61022 会进入直通模式、因此不再将输出电压调节为3.3V。

    我还通过 TI Webench 仿真在2.7V 至5.5V 范围内进行了仿真。 请查找随附的仿真报告。

    根据我的理解、TPS 61022可在2.7V 至5.5V 输入电压范围内生成3.3V 稳压输出电压。

    e2e.ti.com/.../VCC3V3_5F00_with_5F00_Cff.pdf 

    谢谢、此致、

    Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arumugam、

    TPS61022是升压转换器。 当输入电压低于3.3V 时、器件将调节输出3.3V。 当 Vin 高于3.3V 时、输出电压跟随 Vin、压降为高侧 PMOS 的压降。

    如果您需要恒定的3.3V 电压、则需要降压/升压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zack Liu、

    感谢您的支持。

    是的、我正在寻找2.7V 至5.5V 输入电压范围内的恒定3.3V/2A 稳压输出电压。

    谢谢、此致、

    Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arumugam、

    您可以为您的应用选择 TPS63802、TPS63805。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../WBDesign35_5F00_Startup_2D00_TPS63802.pdf

    您好!

    感谢您的支持。

    我已经完成并连接了 TPS63802的 webench 仿真。

    我希望这符合我的要求。 我希望即使输入电压在2.7至5.5V 之间变化、也能获得稳定的输出电压3.3V。

    请分享您的意见。

    谢谢、此致、

    Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arumugam、

    TPS63802对此应用应该是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack Liu、

    感谢您的支持。

    请查找随附的原理图、如果我错过了任何内容、请告知我您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arumugam、

    抱歉、我仅支持升压转换器器件。

    您可以提交新的 E2E 主题。 降压/升压器件专家将回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack Liu、

    根据您的建议、我们 在设计中使用了 TPS63802DLAR 器件。

    采购团队很难采购零件以进行装配。

    您对此有任何回答??  

    谢谢、此致、

    Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arumugam、

    您现在需要多少个器件?

    如果数量很小、例如仅10件、我们可以通过 FAE 向您提供样片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的支持。

    我们每块电路板使用3个、并计划制造50个数量。

    因此、我们需要175 nos 25缓冲器。 您能为我提供有关此样片的帮助吗?

    谢谢、此致、

    Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arumugam、

    我将向您发送友谊请求。 让我们通过电子邮件进行讨论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack Liu、

    感谢您的支持。

    我已接受您的油炸请求。

    我们可以通过电子邮件进行通信。

    谢谢、此致、

    Arumugam.p