This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:3.3V 输出下的电流消耗过大

Guru**** 2528390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909875/tps63802-excess-current-draw-at-3-3v-output

器件型号:TPS63802

我有一个电池供电的应用、输出3.3V 电压。  我的设计使用推荐的组件值:Cin (4.7uF)、L (470nH)、R1 (511k)、R2 (91k)和 RPG (100k)。   我的布局与数据表相匹配。  我对电路板进行了初始测试、发现它消耗的电流超过1A、输出电压刚好超过5V。  我只使用一个500欧姆负载电阻器隔离了电路、并获得了相同的结果。  我更改为设计(R1至约450k)、从而将输出电压降低至约3.0V。  这解决了问题。

您对这为什么如此敏感有什么想法吗?  我担心电路非常接近于失控...

此外、当我在输出3.0V 的同时探测 FB 电压时、我看到0.575V、电流增加约70mA。  我的电路似乎不是很稳定。  有什么想法?

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    您是否在多个电路板中观察到类似的行为? 确保没有组装问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我的所有板都有相同的问题。  我注意到您的开发套件具有通过1M 电阻器到达 GND 的模式。  我已将它们直接连接到 GND、我已将其直接连接到 GND。 这可能是问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    可以将 MODE 接地。

    如果您将电阻器从450K 更改为511K、您是否会看到同样的问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    假设问题已解决、我将关闭该帖子、如果没有解决、只需在下面回复即可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过将 R1降低到75k、将 R2降低到422k、我们获得了更好的结果。  这似乎是可行的、但我发现、通过略微增加3.3V 上的负载、电流消耗逐渐增加。  控制环路看起来很窄、负载的小幅增加会使其不稳定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    您能否分享原理图和布局? 另请应用 EVM 作为参考。 该器件对反馈电阻器或负载不敏感。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我粘贴了原理图和布局的图像。  希望您能做好准备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我看不到附件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5482.schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6560.Layout.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1581.Layout.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5483.Layout.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    布局显示 L2短接至 VOUT、您可以帮助检查吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOUT 和 L2之间存在间隙。  您看到的那条线是覆铜区的轮廓、但当覆铜时、确保这两个区域之间存在间隙。  它们没有短路。 请参阅附件、其中显示 了 e2e.ti.com/.../L2_5F00_Vout.pdfboundaries。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否可以再添加一个输出电容器

    2.您是否通过过孔将 FB 电阻器的接地端连接到接地面板?

    3.我还建议您应用 EVM 作为参考。