This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930

Guru**** 2813745 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961715/bq76930-bq76930

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:TIDA-00449

您好、TI 团队、

设计指南:TIDA-00449 10s 电池组监控、平衡和全面保护、50A 放电参考设计。

在该设计中、什么是 PACK+电压 wrt PACK-。 MOSFET 关闭时的电流消耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gururaj、

    它将取决于电池组端子上的负载、其中可能包括仪表。  在 DSG MOSFET 关闭的情况下-不会被保持。  CHG 驱动至大约12V 的标称值、栅极电阻器和栅极-源极电阻器将 PACK-拉至大约12V、而不受外部影响。  因此、在高阻抗条件下、PACK+ wrt PACK-可能比电池电压低约12V。  

    一旦您连接仪表、仪表可能具有10M 的输入电阻、这会产生一个分压器、其 CHG 电路路径中的典型电阻为1M、并且反向栅源齐纳二极管随后会正向偏置。  轻负载将尝试将 CHG 拉至高于其正常输出的钳位电压。  因此、仪表测量的电压将略小于 (Vbattery - 12) V

    如果您同时关闭 CHG 输出、CHG 输出以大约1M 拉低至 GND、请参阅数据表参数。  它将再次创建一个分压器。