This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43601:在没有任何使能电源的情况下生成输出电压

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961575/lm43601-output-voltage-is-generating-without-any-enable-power-supply

器件型号:LM43601

您好、支持团队、

在下面的电路中、在不提供任何使能电源的情况下生成输出 N5V0电压。 它仅在左使能信号悬空时禁用。

我们的要求是在 P3V_ANA 不存在时应禁用 N5V0。

请建议在不提供使能电压的情况下生成输出电压的原因、以及用于启用和禁用此稳压器的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为供您参考、我们的原理图中未安装 R693。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    将转换器配置为负输出时、IC 的接地基准现在是负输出。 IC 控制信号的基准也会移位。

    可能会发生的情况是、由于您的电路的 P3V_ANA 和 N5V0基准具有不同的接地基准、EN 引脚会看到电压。

    通常、为了保持预期的接地基准、EN 控制引脚上需要一个电平转换器电路。

    您能否测量相对于 N5V0的 EN 引脚电压?  

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、这里是有关反相降压/升压转换器的应用手册:

    第11-12页显示了使能引脚的电平转换器电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arrigo/Jason:


    感谢您的反馈。

    我们测量了 EN 相对于 N5V0的电压、其电压为3.6V。

    因此、您的假设是正确的、因此 IC 启用了。

    请告诉我们解决此问题所需的最低解决方案。 由于我们已经收到了许多组装板和相同的稳压器、因此我们用于生成许多负电源轨、如 N2V5、N5V0、N6V5和 N10V5。

    谢谢您...

    此致、

    Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    这在负输出配置中很常见。

    您需要应用与上述应用手册图10所示类似的电平转换器电路。

    如果您仍有疑问、请告诉我。

    此致、Jason