This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:输入电压高达30V 时、低 IQ 功能是否可用?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904647/lm5141-q1-is-the-low-iq-feature-available-up-to-30v-input

器件型号:LM5141-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5141

我们在示例结构中将开关稳压器 LM5141用作控制器:

U in…μ m 30V (24V 叉车电气系统)

U 输出13.2V

I 输出18A

f 400kHz

 

出现以下问题:

…无负载运行时、Iq 为25至28mA (@ 22 μ A) 28V)和1.7mA (@ 20V)

 

我们已检查:

二极管仿真模式已激活

-出口处或其他地方没有隐藏的货物

 

我们重新颁布了:

-当 U OUT = 5V (FB 接地)且 U IN = 12V 时、Iq 约为100uA

-当 U OUT = 5V (FB 接地)且 U IN > 13.5V 时、IQ 显著增加

-在 f = 2.2MHz 时、结果略差(IQ 增加)

 

我们的怀疑:

- LM5141只能在 U OUT 为5V 或3.3V 且 U IN 小于14V 的情况下符合低 IQ 特性

 

结论:

- LM5141不适用于 U IN > 14V 或/和 U OUT 不等于5V 或3.3V 的低 IQ 开关稳压器

我们的行为是否有误或结论是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hermann、

    低 IQ 运行应适用于所有输入条件。 请发送原理图和完整的 LM5141快速入门文件(可从产品文件夹下载)进行查看。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hermann、

    感谢您提出 有关 LM5141 IQ 的问题。  您能否向我发送 一个 SW 节点的示波器波形、如果可能、还能发送电感器电流。  原理图也非常有用。

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    只需检查一下-如果您需要更多帮助、请告诉我。 否则、我们将关闭此线程。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我与 Terry 联系、向他发送原理图和示波器截图。 乍一看、我们没有做任何错误。 这个问题还没有解决。 我也应该将其发送给您吗?

    此致、

    赫尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hermann、

    当然、您可以通过电子邮件将文件发送给我。 您还可以 查看 EVM 的操作。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tim

    我只是尝试修复低 IQ 状态所需的电压摆幅。 数据表中没有提到任何值。 如果它太低,则使用较高的 U IN (>18V)振铃可能会覆盖低 IQ 功能。 是否提供了按设计确定的数据值或经过验证的数据值?

    此致

    赫尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hermann、

    以下是 进入低 IQ 状态的要求。

    •待机模块包含2个比较器、用于监控 FB 电压和 COMP 电压、这些比较器用于管理待机模式。 当满足以下所有条件时、控制器将进入待机模式:
    •FB>VREF
    •比较器<300mV
    •16个连续 CLK 周期内无 HO 脉冲。
    Terry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Terry

    如果我说得对、三个条件将依次出现:

    无负载-> FB>Vref

    COM 降至300mV 以下

    3.脉冲不会在 FB>Vref 时发生

    但是

    哪些因素可确保存储的能量足够高、从而避免16个周期? 我认为这只是一种迟滞。

    这是缺失的数据表值。

    我们将尝试针对 U OUT = 13、5V 修改 EVA 板、并将看到当 U IN > 20V 时会发生什么情况。

    此致

    赫尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hermann、

    我将与 Terry 跟进、了解这方面的最新信息。 您的方面是否有进一步的发展?

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hermann、

    请注意、DCM 条件下的电流脉冲峰值为 Ilimit/5 -这是增加输出电压并延长超过16个时钟周期的关断时间的关键。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tim

    这意味着 Ilim5通过电感冲击对输出电容充电。 因此、如果由于低纹波要求而输出电容过高、则可能不会出现足够的"过压"来使控制电路消隐16个周期。 但是,根据我的经验,这并不能解释大于20V 的极端行为:较高的电压与固定脉冲时间、固定电感 ESR 和固定电容 ESR 相结合可能导致较高的电容电压电平。 只有当电压前馈参数缩短脉宽时、此注意事项才不完整。

    但我们将使用修改后的 EVA 板进行测试。

    此致

    赫尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hermann、

    您的原理图是否可用? 此外、请发送完整的快速入门计算器文件。

    此致、

    Tim