This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:TPS54202 EN 引脚添加了电容问题

Guru**** 2586665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955506/tps54202-tps54202-en-pin-add-cap-question

器件型号:TPS54202

您好、支持团队  

由于存在照明浪涌测试问题、我的客户需要在 EN 引脚上添加103P 电容到 GND、但移除电阻器  

应用电路如下所示、  

任何副作用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    可以移除这里的电阻器。 对于电容器,它的值是多少?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、  

    感谢您的回复

    电容为10nF  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    10nF 没有任何问题。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、  

    在 EN 引脚中实现10nF 后、我的客户发现另一个问题:VOUT 将在10nF 电容放电后平稳启动(冷启动)

    您知道原因吗?

    现在的对策是增加上240K 欧姆和下100K 欧姆来解决问题  

    是否有任何与此变化相关的副作用?    

    CH1为 VIN  

    通道4为 VOUT

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否还可以捕获 EN 和 SW 引脚波形(+VIN+Vout)?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    通道1

    PVCC

    通道2.

    输入电压

    通道3.

    软件

    通道4

    英文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在这里看到的输出电压不是很平滑。 它们使用 EN 电阻器进行测试?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、  

    在这种情况下很难捕获 EN 引脚、甚至使用了差分探针   

    但症状退出与之类似、VOUT (PVCC)将延迟启动并缓慢斜升  

    由于这种情况非常紧急、我们是否可以在中午左右拨打电话讨论这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    出现延迟的原因是内部电流将为 EN 引脚电容充电 ,直至使能阈值使能器件。

    对于非平滑型,它可能与负载有关。 我们可以离线与 young-Zhao@ti.com 进行通信

    BRS、

    年轻