This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63010EVM-235:纹波鼻波

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63805, TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959969/tps63010evm-235-ripple-nose-waveform

器件型号:TPS63010EVM-235
主题中讨论的其他器件:TPS63805TPS63802

大家好、

您能否将 TPS63010EVM 上输出纹波噪声的示波器截图发送给我如下所示的情况?

 

PS_PIN (JP2)=H

EN_PIN (JP1)=H

SYNC_PIN=DIS (GND)

VSEL=H

             VIN=3.0V、Vout=3.3V @ Iout=0.5A 和1.0A   以添加 L1&L2开关波形

             VIN=3.7V、Vout=3.3V @ Iout=0.5A 和1.0A    、以添加 L1&L2开关波形

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    请问您为何关心波纹? 我不确定我们是否准备好 EVM、但我们将进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们要确认、数据表中没有将相应的数据(波形)描述为各种条件、例如输入电压和负载电流。
    我们还想知道原因、因为输出3.3V 纹波电压和尖峰噪声看起来非常大。
    再試行しています……
    全結果のリストを読み込めません μ A
    再試行 μ A
    再試行しています……
    再試行しています……

    我们还想知道原因、因为输出3.3V 纹波电压和尖峰噪声看起来非常大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您观察到多大? 当 Vin=3V 时、我们发现纹波大约为40mV、因为它不是很稳定。 我会作出一些改进、并尽快回复您。

    此致、

    徐玉辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    CH1:L1、CH2:L2、CH3:Vout (AC)

    VIN=3.0V、Vout=3.3V @ Iout=0.5A

    VIN=3.0V、VOUT=3.3V @ Iout=1A

    Vin=3.7V、Vout=3.3V @ Iout=0.5A

    Vin=3.7V、Vout=3.3V @ Iout=1A

    纹波高达40mV、因为该器件在降压升压模式下工作、并且控制不是很稳定、因此很难进行补偿。 如果您需要更好的性能、可以选择 TPS638xx 系列、如 TPS63802或 TPS63805。

    此致、

    Yichen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供波形。由于我们的纹波电压和尖峰噪声级别不同、我们想再次确认测量方法是否正确。

    由于我们的纹波电压和尖峰噪声水平不同、我们要再次确认测量方法正确。

    在降压操作(VCC>VOUT)期间、LX1侧开关上的 SW1和 SW2固定为 LX2侧上的 SW3:OFF 和 SW4:ON。

    在升压时(VCC <VOUT) is, SW1: ON, SW2: is fixed to OFF, SW3, SW4 do you do not perform switching.

    它不是故障、因为它看起来不是这样的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    当 IO=1A、Vin=2.9V 时、器件在升压模式下工作、Q1始终开启、Q2始终关闭、Q3和 Q4正在切换。 L1的波形是恒定的、L2的波形是脉冲。  当 IO=1A、Vin=4V 时、器件在降压模式下工作、Q4始终开启、Q3始终关闭、Q1和 Q2开关。 L2的波形是恒定的、L1的波形是脉冲。

    当 Vin=3V 或3.7V @1A 时、该器件在降压/升压模式下工作。 Q1~Q4像我所连接的波形一样进行开关。 您可以看到降压/升压的输入电压范围很宽。 由于工作方案、它不是很稳定。 这就是我推荐 TPS638xx 系列的原因。 这样的行为是正常的。

    此致、

    Yichen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解开关运动。

    我了解开关运动。
    我了解开关运动。
    开关运动是能够理解的。
    开关运动是能够理解的。
    全結果のリストを読み込めません μ A
    再試行 μ A
    再試行しています……
    再試行しています……

    非常感谢。