请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A20 大家好、
好 的、我们收到了客户的查询、希望确认 TPS7A20的输出。 为了让我不会错过任何信息、请复制下面的查询。
"大家好、团队、我将上述部件用于我的应用测量之一。 请参阅我的应用原理图的附件。 我已经提供了5V 作为输入电压、并且期望大约4.5V 作为输出电压。 当 C2被连接时、我观察到 Vout 为1.209V、当 C2未被组装时、我观察到 Vout 大约为4.3V。 此外、当我在不组装 C2的情况下将负载连接到 OUT 引脚(引脚5)时、我会观察到大约1.2V 的输出电压。 请告诉我、为什么会发生这种情况、解决这种情况的方法是什么?"
感谢您的参与、并期待您的善意回应。
此致、
梅纳德