This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV707:LDO 输出上升

Guru**** 2510895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961683/tlv707-output-of-ldo-rising

器件型号:TLV707

我的客户提出的问题:

我使用的是 TLV70718、它工作正常、只有插入 LTE 模块、然后输出从1.8伏变为2.7伏。 有一个接口信号由1.8V 电源轨提供的缓冲器驱动,但该模块有一个10K (或5k)上拉至3.5V 的上拉电压,这似乎会将稳压器拉低(其输入为3.3V)。 我感到惊讶的是,如此高的电阻(通过缓冲器)会产生这种效果,我想了解原因。

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、  

    如果负载很小或没有负载、您所描述的内容将在几乎每个 LDO 中出现。 这是因为 LDO 不是设计用于灌电流、而是仅提供电流。 因此、当存在这样的上拉电压时、该电压高于 LDO 的调节输出电压(即使电流非常小) 然后、您将需要1.8V 电源轨上的负载高于上拉电流、否则电压漂移将更高、并且当检测到输出电压过高时、LDO 所能做的是关闭通流器件。