This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:设计审查

Guru**** 2811735 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954219/lm3481-design-review

器件型号:LM3481

大家好、

我们的客户 使用 WEBENCH 上的 LM3481设计了稳压器(附在设计中)。 无负载时、所有工作正常。  在4欧姆负载下、所有工作条件直到输入电压下降到10V 以下(在12V 和10V 时附加了一些图片)。

如果有任何解决问题的建议、我们将不胜感激。

e2e.ti.com/.../LM3481_5F00_design.zip

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    感谢您发帖。 当输入电压低于10V 且负载电阻为4欧姆时、您能否显示一些波形?  我们希望看到交流耦合电容器两侧的接地电压。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    请参见随附的。 客户已附上四张图片、其中两张图片是在输入电压= 6.3V 时拍摄的、两张图片是在9.7V 时拍摄的。

    e2e.ti.com/.../LM3481.zip

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    谢谢。 我们将进行审核并返回给您。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    你好。

    对此进行了任何更新?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    很抱歉耽误你的时间。 我们的工程师忙于处理其他问题、没有太多机会处理这个问题。  我进行了回顾、发现电路在深度 DCM 模式下运行、并且它可能会达到峰值电流限制。  可能未正确选择变压器。  您能否共享变压器数据表以进行审阅?

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    变压器代码为 SRF1280-3R3年。

    数据表现已推出- www.bourns.com/.../SRF1280.pdf

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我将回顾并在明天回来。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    感谢您提供变压器数据表。  看起来不错。

    当我在您的第一个帖子中深入查看附加文件时、我看不到12Vin 下的波形。   您11月10日发布的波形似乎都有问题、因为两者都具有 Vin<10V。   这意味着、我看不到"正常工作"的参考波形。  

    不管怎样、您能否在电压为10伏时短接 Q1和 SW1、然后重新运行测试以查看其是否可以在低于10伏的输入电压下运行?

    如果删除这两个器件后问题仍然存在、请在同一范围图片上捕获以下波形。 我们希望在同一张图片上看到更多信号、以便按时间对齐它们

    变压器的引脚1电压  

    变压器的引脚2电压

    3. COMP 引脚

    4. FB 引脚

    5、ISEN 引脚。

    您可能需要使用短接地导线的示波器探头来测量这些信号。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我可以在这里关闭此主题吗? 您可以通过添加新帖子来重新打开它。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,

    可以关闭。  创建新线程时、我只会引用此 TT。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    此致、

    Youhao