This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62823:输出电压干扰

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62823, LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905805/tps62823-output-voltage-glitch

器件型号:TPS62823
主题中讨论的其他器件: LM5141

我们在上电时看到输出电压(空载时)的阶跃/毛刺脉冲。  

输入直接来自直流插孔(5.2V)。  

遵循数据表中提到的完全相同的应用电路  

我们希望消除输出电压波形中的这些干扰

您能指出任何问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atharva:

    我将处理您的请求、我将在周一回来处理您的请求。

    感谢您的耐心等待。  

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改充电适配器后的新波形  

    输入5V

    输出3.8V

    我们仍然看到输出波形上出现一些纹波  

    是否可以建议删除相同的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atharva:

    为了调试这个问题、我将需要一些更多信息:

    1. 您在输入端使用哪种直流电源?它的电流限制是多少? 它是否仅为这一个转换器供电?
    2. 我假设 EN 引脚连接到 Vin?
    3. 根据您发送的示波器图、我假设在输入电压从0V 斜升至5V 期间、转换器的输入连接到直流电源。 请确认情况是否如此。
    4. 如果有可能、您可以在示波器上的同一幅图上测量 Vin 和 Vout。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 您在输入端使用哪种直流电源?它的电流限制是多少? 它是否仅为这一个转换器供电? -交流/直流适配器3A 限制
    2. 我假设 EN 引脚连接到 Vin? -是的
    3. 根据您发送的示波器图、我假设在输入电压从0V 斜升至5V 期间、转换器的输入连接到直流电源。 请确认情况是否如此。 -是的  
    4. 如果有可能、您可以在示波器上的同一幅图上测量 Vin 和 Vout。  -由于锁定,我没有两个探针同时探测。 请告诉我这是否是基座

    如果没有负载、我们探测适配器输出、下面是波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atharva:

    我认为问题可能是您使用的交流/直流适配器的电压上升时间太慢,转换器的输出无法跟随。 根据 TPS62823的数据表、软启动时间为1.25ms、此时输出电压达到设定标称电压的95%(在本例中为3.8V)。 然而、从测量结果可以看出、输入电压从2.4V (当转换器退出 UVLO -欠压锁定时)上升到3.8V 以上几乎需要2ms。

    为了检查我的假设是否正确、如果您可以使用实验室工作台直流电源(重要的是、它具有足够高的电流限制、并且电压压压摆率快于软启动压摆率) 请使用该电源代替交流/直流适配器为器件供电、并进行与之前相同的测量(输入电压和输出电压)。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Davor 的帮助

    我尝试使用工作台电源5V/3A 输入(Kethly 2230G)。

    以下是波形。 黄色标记为输入(5V)、绿色标记为输出(3.8V)

    我们在2.7~2.8V 时看到一些毛刺脉冲。

    是因为,在这个电压下,稳压器开始软启动吗?

    谢谢

    Atharva  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atharva:

    感谢您发送测量结果、现在 Vin 和 Vout 位于同一幅图上、可以更轻松地看到正在发生的情况。

    现在的情况是、一旦 Vin 达到2.4V、软启动便开始、当 Vout 达到接近 Vin 的值时、转换器将无法以更快的速度斜升 Vout、并且受输入电压上升时间的限制。             有关这一点的更多信息,请参阅以下应用手册:使用具有精密使能‐引脚 阈值的直流/直流转换 器实现干净启动,具体情况见第3页。

    与应用手册中建议的转换器启动应通过 EN 引脚延迟一样,有关如何实现这一点的更多信息,请参阅以下应用手册:使用精密阈值使能引脚实现精确延迟启动 

    请注意 、TPS62823有一个"松散"EN 引脚、这意味着阈值电压具有一个更大的容差。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atharva:

    您是否有要共享的更新?

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Davor

    请允许我用一段时间来评估这种情况

    尝试查看电流浪涌输入  

    谢谢

    Atharva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    似乎我们在毛刺脉冲时绘制的是3.13A。

    在这种情况下、我们非常幸运、稳压器不会因为其瞬时电流消耗而锁定  

    正在寻找更多容量稳压器
    感谢你的所有帮助
    请关闭这个
    谢谢
    Atharva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atharva:

    您能否告诉我您的设计中有多少输出电容?

    极高的输出电容可能会导致高浪涌电流、有关解决高启动电流的更多信息、请参阅此处的 "管理浪涌电流"。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 davon

    线路上的总输出电容约为250uF

    我认为这就是你所指出的干扰的原因。 没有时间去查去移除电容器并查看结果。

    但现在在下一个设计版本中、我们将使用 LM5141稳压器  

    希望看到该设计启动

    我们可以结束这个线程