This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL750L:TL750L05CLPRE3降额数据

Guru**** 2502685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959987/tl750l-tl750l05clpre3-derating-data

器件型号:TL750L

尊敬的 TI 团队:

感谢您的支持。

这是 Digi-Key 的 Takashi。

您能帮我找到 TL750L05CLPRE3热性能规格的降额数据吗?

谢谢

此致、

Takashi Matsumura
电子技师-日本
应用工程
数字钥匙电子产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matsumura-San、  

    您是否在寻找随结温变化而变化的输出电压?  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Song - San、

    是的! 完全正确。

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    Takashi Matsumura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matsumura-San、  

    感谢您的确认。 对于该器件、过热、电气表下的输出精度规格、下面是10V 输出版本的示例。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jason San、

    非常感谢您的支持!

    我需要的一切。

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    Takashi Matsumura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的到来、祝您愉快!