Other Parts Discussed in Thread: BQ25713EVM-017, BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80
您好!
´ve 进行了与 BQ25713EVM-017参考设计相关的新电路板设计。
根据 USB-C 标准、我们的输入电压范围为乙醚5V 或20V。
n´t、该器件不会从直流电源上电并开始转换。
检查 REGN 和 VDDA 电压、OK、并且 CHARGE_OK 指示灯也为高电平。
但 高/低驱动 FET 没有开关、输出电压(VSYS)仅为2.2伏。
它´s 在具有 跳线6的评估板 BQ25713EVM-017上设置相同的行为。 但在n´t 设计中、它应该被置位。
您能否查看我们的原理图。
还有什么其他的东西、我们可以检查吗?
谢谢、Andr