This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:充电器从直流电源上电n´t μ A

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713EVM-017, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956510/bq25713b-charger-doesn-t-power-up-from-dc-soure

器件型号:BQ25713B
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80

您好!

´ve 进行了与 BQ25713EVM-017参考设计相关的新电路板设计。

根据 USB-C 标准、我们的输入电压范围为乙醚5V 或20V。

n´t、该器件不会从直流电源上电并开始转换。

检查 REGN 和 VDDA 电压、OK、并且 CHARGE_OK 指示灯也为高电平。

但 高/低驱动 FET 没有开关、输出电压(VSYS)仅为2.2伏。

它´s 在具有 跳线6的评估板 BQ25713EVM-017上设置相同的行为。 但在n´t 设计中、它应该被置位。

您能否查看我们的原理图。

还有什么其他的东西、我们可以检查吗?

谢谢、Andr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

      您能否检查是否已触发 SYS_SHORT 故障? 您可以检查 chargestatus 寄存器以进行验证。 另请验证 ILIM_HIZ 引脚上的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    作为补充、这里是针对 VBUS 上不同电压的 HIDRIVE1 (红色曲线)和 LODRIVE1 (黄色曲线)信号。

    ILIM_HIZ 引脚上的电压为:

    2.6V @ VBus = 5V

    2.9V @ VBus > 6V

     

    我´ll chargestatus 寄存器。

    此致、Andr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    感谢您的帮助! 以下是有关 chargestastus 寄存器的缺失信息。

    它与评估板相同、我看不到任何异常。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trix:

      看门狗定时器设置为175秒。 这需要禁用、否则它将每175秒重置为默认值、并且充电电流的默认值为0A、这是一种充电禁用方案。 您可以在 ChargeOption0中找到该选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    我尝试了您的建议、但似乎没有任何变化。 :(

    您能否确认我们的原理图是否正确?

    我还使用评估板再次检查并使用了相同的寄存器设置、但在我们的板上、我们仍然得到了所描述的行为。

    您是否有其他想法、我们可以尝试什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trix:

      您是否在评估板上观察到相同的行为? 您有 SYS 负载吗? 您能否在转换器启动期间禁用 SYS 负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    ´s 板上的行为不同。 作为系统负载、我们有不同的降压转换器。 但我们已将它们从电路板上移除以进行擦除、这些不会导致任何问题。 我们还尝试使用任何负载启动评估板、这可以正常工作。

    在 VBAT 上、我们有一个有关 BQ40Z80电池电量监测计的其他电路、该部件也可以与评估板 BQ25713EVM-017正常配合使用。 ´s 还尝试断开 VBAT 上施加的电路、但其行为与充电器电路相同。

    充电器电路是否对应用的布局非常敏感? 充电器引脚 SW1 SW2是否应与多边形连接或是否足够小的轨道?  

    最后、我们仅组装了充电器部件(原产地原理图中的部件)、没有其他组件、并且每次充电器都出现系统短路故障。

    根据显示的系统短路故障、开关 FET 的栅极上没有信号。

    显示此故障是否有任何其他原因? VSYS 或 VBAT 上没有短路。

    此致、Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

      转换器在启动时具有软启动功能、因此您应在转换器抗尖峰脉冲时间后启用负载。 您可以在 ChargeOption0寄存器中禁用 SYS_SHORT。 如果检测到故障、则必须在 ChargeStatusRegister 中手动清除故障。

    由于这是一个充电控制器、因此布局具有巨大的影响。  最大限度地减小该迹线的铜面积、以降低电场和磁场辐射、但使迹线足够宽、以承载充电电流。 不要为此连接并行使用多个层。 最大限度地减小从该区域到任何其他布线或平面的寄生电容。

    细迹线将无法承载最大充电电流、因为这是高电流承载路径的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    是否可以从 BQ25713EVM-017获取 Altium 文件以与我们的设计进行比较? 谢谢。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trix:

      当然。 我已经通过 E2E 向您发送了一份私下分享的请求。