This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54225:TPS54425 OCP &锁存问题

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907803/tps54225-tps54425-ocp-latch-issue

器件型号:TPS54225

你(们)好,先生

我们使用 TPS54225设计12v 至5.0V 的电源、有两个问题如下
OCP 电流限制条件是谷值电流还是峰值电流?
2.当 OCP 开始进入 UVP 时、IC 进入关断状态、使能继续提供3.3V 电压、
   但 IC 不会自动重启以输出5.0V。 我们必须关闭12V 并再次提供12V 电压、IC 可以重新启动。 这种锁存器是否是 IC 功能?

Mick_Kao@alphanetworks.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mick、

    • 是的、TPS54225的过流保护使用逐周期谷值检测控制电路。
    • 过流条件消失后、输出电压将恢复到调节值。 这种保护是非闩锁保护。 这是在 UVP 未触发的情况下进行的。 根据触发 UVP 的波形、UVP 保护被锁存、您必须循环 EN 以从中恢复。

     

    谢谢

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Tahar

    如下图所示、OCP 电感器电流波形最小值约为1.88A。
    尽管降低占空比的逐周期 OCP 条件已开始出现、但它尚未达到 LEVELLEY 触发值(最小2.5A)。
    我应该注意哪种情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    负载电流不应超过1/2 IPP+minIL。 在您的情况下、电流大约为2.5A。  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mick、

    原因是、TPS54225由 PWM 控制、可以检测到低峰值、但该限制在下一个开关周期前不会生效。 如果开关周期和峰值检测对齐、您将在 OCP 限值处看到低拾取。   

     谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Tahar

    我们找到了早期保护的原因。
    由于 PGND 未直接连接到输入和输出的公共 GND、因此低侧 MOSFET 的电感返回路径过长且过薄、这会导致 IC 功能异常。
    这一问题已经解决,感谢您先前的评论。