请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54225 你(们)好,先生
我们使用 TPS54225设计12v 至5.0V 的电源、有两个问题如下
OCP 电流限制条件是谷值电流还是峰值电流?
2.当 OCP 开始进入 UVP 时、IC 进入关断状态、使能继续提供3.3V 电压、
OCP 电流限制条件是谷值电流还是峰值电流?
2.当 OCP 开始进入 UVP 时、IC 进入关断状态、使能继续提供3.3V 电压、
但 IC 不会自动重启以输出5.0V。 我们必须关闭12V 并再次提供12V 电压、IC 可以重新启动。 这种锁存器是否是 IC 功能?
Mick_Kao@alphanetworks.com