请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54302 主题中讨论的其他器件: TPS54308
各位专家、您好!
我是否可以知道 TPS54302是否可以支持0.6V 输出电压? 我检查了 FB 引脚是否为0.596V、可以支持0.6Vout、对吧? 非常感谢!
此致、
Ann Lien
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.