This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2775:短时过流

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2775, TPS60130, TPS61027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961577/lm2775-short-duration-overcurrent

器件型号:LM2775
主题中讨论的其他器件: TPS60130TPS61027

您好!

我在电荷泵 LM2775上有一个持续振荡的负载(500ms 导通、500ms 关断)。
当前配置文件如下所示:
接通后的时间:   电流:
  0 µs               0mA
 µs μ A             200mA
 µs μ A             500mA
 µs μ A             200mA
µs μ A            180mA
150毫秒           100mA
499,9ms        100mA
500毫秒              0mA

电流峰值是否对电荷泵产生负面影响?
这里要考虑什么?

非常感谢你的帮助。

此致

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电荷泵本身不会损坏。 但它不会提供500mA 电流(请参阅数据表的图3)。

    即使是最强的电荷泵(TPS60130)也不支持超过300mA 的电流。 您必须并联多个器件、或将升压转换器与电感器(例如 TPS61027)配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:  

    感谢您的回答。

    输出电容器提供电流、输出电压下降。

    此致

    Thomas