This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:使用外部充电器的移动产品

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959611/bq27520-g4-mobile-products-that-use-an-external-charger

器件型号:BQ27520-G4

您好!

多年来、我一直在 我们的其中一款产品中使用 bq27520-G4 (因此拥有软件/工具/流程方面的经验)。
我现在正在设计 一款新产品、希望获得一些有关最佳电量监测芯片的建议、以满足我们的需求。

新产品信息。

A) 它无法 进入 弛豫模式、这是因为在不需要电池弛豫的情况下会出现完全充电和放电结束情况。
B)它 可以使用外部充电器 、因此 它可能不会进入充电模式。
C)可能使用不同的电池。

我认为(a) 可以解决快速 Qmax 函数问题。
但我对(b)和(c)没有任何想法。

请 回答一些具体问题。

如果使用外部充电器、 它可以读取准确 的 RM 值?
2.在使用 RM 值时、是否有方法提高其精度(如(b)或(c)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、顺

    您能在此处解释一下您正在使用的电流充电解决方案吗? 不确定我是否理解问题1。 通常、主机控制器将读取 RM。

    2.确保编程了正确的化学 ID 并完成了学习周期。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    我认为在使用外部充电器时无法准确测量 RM 值。
    因为主机控制器无法测量传递的电荷。
    我读了 slua450。
    Qmax=传递电荷/(DOD1-DOD2)。
    RM=(DODfiner-DODstart)×Qmax

    如果在使用外部充电器或使用不同的电池后、主机控制器只能在放电一段时间后准确读取 RM 值?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、顺

    监测计测量通过的电荷。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    主机控制器读取的 RM 值可能会发生变化。
    例如、
    ①Read 插入新电池后立即设置 RM 值。
    ②Discharge 使用新电池一段时间。
    ③Read 插入旧电池后立即设置 RM 值。
    ④Discharge 使用旧电池一段时间。
    ⑤Read 再次插入新电池后立即设置 RM 值。

    它的 RM 值①和⑤不同。
    您认为导致 RM 值变化的原因是什么?

    我确实编写了 Chem_ID 和学习周期。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、顺

    您能否上传显示此行为的.gg 和日志。

    谢谢、