您好!
多年来、我一直在 我们的其中一款产品中使用 bq27520-G4 (因此拥有软件/工具/流程方面的经验)。
我现在正在设计 一款新产品、希望获得一些有关最佳电量监测芯片的建议、以满足我们的需求。
新产品信息。
A) 它无法 进入 弛豫模式、这是因为在不需要电池弛豫的情况下会出现完全充电和放电结束情况。
B)它 可以使用外部充电器 、因此 它可能不会进入充电模式。
C)可能使用不同的电池。
我认为(a) 可以解决快速 Qmax 函数问题。
但我对(b)和(c)没有任何想法。
请 回答一些具体问题。
如果使用外部充电器、 它可以读取准确 的 RM 值?
2.在使用 RM 值时、是否有方法提高其精度(如(b)或(c)?
顺