This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:BQ24715问题咨询

Guru**** 2390720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715, BQ24773, BQ24780S, BQ24770
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961470/bq24715-bq24715-question-consultation

器件型号:BQ24715
主题中讨论的其他器件: BQ24773BQ24780SBQ24770

1. batdrv 信号何时为低电平和高电平? 高电平时的电压值是多少?

2. bq24715如何检测电池是否处于工作状态?

发现仅使用电池时、输出电感器的温度正常;只有外部电源(C 型)时、输出电感器的温度非常高

当测量中没有电池时、电池的放电 MOS 没有完全闭合、栅极5.4v、源极8.7v;然后上电桥和下电桥 MOS 也一直在工作、输出电压调整为8.7v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    1)/BATDRV 变为低电平(SRN - 6V)、以便在 BQ24715以仅电池模式(不存在适配器)运行或 BQ24715对电池快速充电时打开 BATFET。 /BATDRV 变为高电平(SRN)、以在禁用充电时关闭 BATFET。 BATFET 还可以在线性模式下运行,以便将 VSYS 调节到 MinSystemVoltage()设置之上,如下所述:

    2) 2) BQ24715自身无法检测电池是否存在。 与我们的某些较新充电器不同、没有用于指示这一点的寄存器。 相反、主机 MCU 应确定电池是否存在并相应地控制 BQ24715。 BQ24715数据表建议在电池不存在时禁用充电并将 ChargeCurrent()寄存器设置为零、以便在插入电池时降低电池过充的风险。

    拆下电池后、您还可以将 CELL 引脚拉至 GND。 将电池拉至 GND 将导致 BQ24715退出学习模式、禁用充电并复位多个寄存器、如下所示。 这与 BQ24770、BQ24773和 BQ24780S 充电器上的/BATPRES 功能非常相似。

    此致、

    Angelo