This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28051:我们为什么逐脉冲下拉 ZCD 引脚?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909100/ucc28051-why-are-we-pulling-down-zcd-pin-pulse-by-pulse

器件型号:UCC28051
主题中讨论的其他器件:PMP11155

大家好、请告诉我 PMP11155原理图中 Q3和 D10的用途是什么。 并解释我们为什么使用以下电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudhakar、

    如果 R21和 R22直接连接 Vout、则 Vout 的纹波会流经 R21和 R22。 R21和 R22出现在调制通道中、并产生零极和极点、这会影响系统配置。 另一方面、R21和 R22决定了反馈电路的中频增益。 这两个方面的限制使得 R21和 R22的选择既复杂又困难。 因此、引入了包含 Q3 D10的稳压器网络来设置 恒定偏置、从而从调制通道释放 R21和 R22。

    附加的图片已损坏、您是否可以再次上传?

    谢谢你。
    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Teng、

    电路连接如下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudhakar、
    很抱歉、它仍然损坏。 您能否通过附件或通过电子邮件发送至 teng-feng@ti.com 进行上传                           
    此致、
    Teng                   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudhakar、

    我在很长时间内没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建一个新线程)–谢谢、Teng