Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO, BQ27421EVM-G1A
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM、 BQSTUDIO、 BQ27421EVM-G1A
您好、TI E2E 论坛、
我使用的是 BQ27421电量监测计、我注意到在将器件关闭后再重新打开之前、SOC 有一个 SOC"跳"。 最大的跳转来自70%-> 2%的 SOC。 当电池充满电(C/2)或轻微放电(C/20)时、SOC 保持在2%。
当器件开启时、我不会控制电池电流、因此它可能正在充电或放电。
还值得注意的是,我没有看到 SOC 从静止时的充满电电池(SOC = 100%)跳转至放电状态。 我认为这是因为在 FG 初始化(或 OCV 测量)期间、SOC 不能高于100%。 同样,我没有观察到 SOC 从完全放电的电池(SOC= 0%)跳到充电状态,我们认为这是因为在初始化进入充电状态期间 SOC 不能低于0%。
使用电量监测计配置可实现学习文档中所述的持续充电、休息和放电周期、并且我观察到的真实 SOC 误差低于+/-5%。 请注意、我在执行这些理想周期时未观察到 SOC 跳跃。
您能否告知我应该在哪里管理 SOC 跳转?
此致、
William