This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070EVM:用于功率因数校正的 PID 控制参数(HVPFC2PHIL,用户指南-ILPFC-powerSUITE.pdf)

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961374/ucc28070evm-pid-control-parameters-for-power-factor-correction-hvpfc2phil-userguide-ilpfc-powersuite-pdf

器件型号:UCC28070EVM
主题中讨论的其他器件:UCC28070

在设计参考文档(HVPFC2PHIL.pdf)中  

PID 参数 Kp Ki Kd 至 b0、b1、b2 如下所示。    在标准 PID 中、B1 = -KP -2Kd。    我的问题:  为什么公式 B1中有 Ki =-Kp + Ki -2Kd ? 。  在哪里可以找到有关 如何获取公式的参考文档?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、您好!

    您能否添加包含您列出的方程式的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上传设计 documente2e.ti.com/.../HVPFC2PHIL.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    您能否使用您正在使用的 C2000 Picolo 器件创建新帖子?

    然后、该帖子将链接至正确的工程师以回答您的问题。

    本论坛仅关注 UCC28070。