This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:瞬态响应

Guru**** 2515820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A02, TPS7A03, TPS783

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959845/tps7a02-transient-response

器件型号:TPS7A02
主题中讨论的其他器件: TPS7A03TPS783

您好!  

我有一位客户正在寻找超低 Iq LDO (最大1uA 以下)、

 

4.3VBATT -> 3V 输出、最大电流为150mA

 

我提供了他们喜欢的以下器件:

 

TPS7A02               

TPS7A03

TPS783

 

它们的主要问题是瞬态响应、

他们在问、这些器件在1us 瞬态电流、150mA 最大电流下是否能够支持20mA?

由于此标签极小、是否有任何电容器建议用于此瞬态并尽可能减小尺寸?

谢谢、  

Victor Levy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    从技术上讲、任何 LDO 都可以支持任何达到其满额定负载电流的负载瞬态、这取决于应用中允许的输出电压变化。  TPS7A02和 TPS7A03的性能将优于 TPS783、TPS783是一款较旧的器件、基于数据表图和下面的数学运算。 当 LDO 输出经历负载瞬态时、反馈环路无法瞬时响应、因此初始压降将由电容器放电引起。  这遵循简单的电容器公式 I = C * dV/dt。  在压降之前、存在电感振铃(如果走线中的电感过大)和 ESR 压降(如果走线中的电阻过大)。  在客户负载电流和步进速率(20mA/1us)下、他们很难遇到任何电感或 ESR 问题、因此我们可以仅关注电容。

    从 TPS7A02数据表中的图11中、我们可以推断反馈环路启动所需的时间。  C = 1uF、di = 50mA、dV = 165mV。  因此 dt = 3.3us。  因此、20mA 的负载阶跃将提供 dV = 66mV 的预期偏差。  

    从 TPS7A03数据表中的图16中、我们可以执行相同的数学运算来确定 dt = 2.5us。  因此、20mA 的负载阶跃将提供 dV = 50mV 的预期偏差。

    从 TPS783数据表中的图17中可以看出、该图太缩小了、无法查看详细信息、但我们也可以估计、20mA 是图17中使用的负载阶跃的2倍。  因此、我们可以估计偏差为大2倍、或约为220mV。

    如果这种偏差是不可接受的、那么您只需增加输出电容器、直至压降满足系统要求。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的响应!

    非常感谢、  

    维克多