This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:DIM/PWM 控制放大器;开关频率问题

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959632/tps92692-q1-dim-pwm-control-switching-frequency-question

器件型号:TPS92692-Q1

请理解我的英语很差。

我在应用手册中按如下方式设计了电路、但我对电路有一些疑问。

感谢你的帮助。

\\\

e2e.ti.com/.../Q1_5F00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lim、

    答案1: 在 R14为249K 时、我们期望输入 DIM/PWM 调光为3.3V 或0V、以进行 PWM 调光。  我们不希望您像您那样改变此电压。  因此、对于100% PWM 调光、请使用3.3V 输入此电压。  此外、将 R13更改为10K、以便为 DIM/PWM 的输入提供一些滤波。  注意: 您的 PWM 调光 FET Q1与漏极和源极反向连接。

    答案2: 频率变化是由于 EMI 器件的展频频率调制特性所致。  请阅读数据表的第8.3.3节、我们在其中解释了这一点以及频率的+/-15%变化以降低 EMI。  至于您看到的干扰: 总有一些干扰取决于您的布局和示波器振铃。  请确保栅极迹线短接至 FET Q2。  您还可以添加缓冲器电路、通过电容器和电阻器从 Q2 FET 的漏极到接地来降低开关边沿的速度。  只有在振铃问题导致 EMI 问题时才添加缓冲器、因为这会降低稳压器的效率。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。 这对我帮助很大。

    还有一个问题。

    问题1-1回答1:在 R14 249K 上,外部 PWM (0V 或3.3V 不变化)只影响 Q1的开/关,与 Q2`s 开/关无关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lim、

    我们正在进行此项工作、并将在24小时内回复您。

    此致、

    Caroline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lim、

    由于在3.3V 时具有 DIM/PWM、因此将进行100%调光、这意味着 Q2和 Q1导通时会持续切换。  当 DIM/PWM 为0V 时、Q1和 Q2都会关断。  请阅读第8.3.1节中的直接 PWM 调光部分。  您需要熟悉 PWM 调光方法。

    请注意、我们希望 PWM 调光的频率达到200Hz 至2KHz。  您可以将其拉高以实现持续接通、但不能将该引脚用作稳压器的关断控制。  

    谢谢 Tuan