This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV627432:Iout 功能确认了 TLV627432

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV627432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956006/tlv627432-iout-capability-confirm-about-tlv627432

器件型号:TLV627432

尊敬的 TI:

 

在本例中 、TLV627432 用于将 V_battery (3.2V~4.4V)调节至1.8V 输出电压。 在此、我们要与您确认 Iout 是否可以达到400mA @ 1、8V 输出电压。

因为我们在数据表中找到了以下说明。 现在 Vout=1.8V、  2.15V <Vout+0.7V<3V, does it mean Iout max is only 300mA?

但我还在如下数据表中找到了效率曲线;在受测的情况下、Iout 似乎可以达到400mA @ 1.8V。 我对这场冲突有点困惑。 感谢你的帮助。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、

    "建议运行 条件"表显示、该器件可在1.8V 输出电压下以高达300mA 的电流运行。 这将考虑整个工作结温范围。   

    通常仅在环境温度下捕获效率图。  

    我希望这对您有所帮助! 如果您没有任何其他问题、我将继续并关闭此主题。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Febin、

    您的意思是、当 Vout=1.8V 时、您不建议客户使用超过300mA 的 Iout、对吧? 老实说、他们的实际需求接近300mA、但他们希望有一些缓冲器来确认没有风险。 根据您的回复、我们可能会失去这一机会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、

    是的、没错! 对于1.8V 的输出电压、建议仅以300mA 的电流运行。

    但它们的工作温度范围是多少?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、

    在与我的团队内部进行简短讨论后、我想澄清我对您问题的回答。

    上述说明包括以下内容:

    VIN 需要满足两个条件、以便器件能够提供最大400mA 的电流

    1. VIN 需要等于/高于3V (如果 VIN 仅高于2.15、我们只能保证300mA)
    2. VIN 需要等于/高于 VOUT + 0.7V (在本例中为2.5V)

    因此、在您的情况下、该器件可以提供400mA 电流。 我对这种困惑深表歉意、如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、

    我希望我能澄清你的问题。 我将继续并关闭此帖子。 请随时与我们联系、以获得进一步的支持。

    此致、

    Febin