This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3881:断电期间会发生毛刺脉冲

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955780/lm3881-glitch-happen-during-power-down

器件型号:LM3881

你(们)好,先生

我使用 LM3881来控制序列

绿色是功率、当功率下降时、我们可以看到标志1、2、3发生了干扰

是吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    电源或 EN 上的干扰来自哪里?  除了手工制作的红色条外、图片看起来还不错?

    应用部门有责任确保电源和 EN 符合设计要求

    注意事项

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    我测试 EVB、结果如下

    通道4为 VCC

    CH1~3是标志1、2、3

    如何在最后改善毛刺脉冲波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的 EN 信号如何? 是高电平还是低电平?

    您可以尝试让 VCC 快速下降、而不是缓慢下降。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们已经有一段时间没有收到您的意见、并假设问题已得到解决。 如果需要进一步的帮助、请回复。

    此致

    Yihe