This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3440:使用#39;NC#39;引脚

Guru**** 2382580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961671/ref3440-use-of-the-nc-pin

器件型号:REF3440

您好!

关于器件的"S"版本(REF34xxS-Q1)、数据表中的'NC'引脚列为'Test 引脚、从0V 连接到18V'。 在数据表上的布局示例中、显示了一条来自该引脚的迹线、但未指定其连接位置。  该引脚的用途是什么? 它可以保持浮动、还是应该接地/Vcc?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    NIC 没有内部连接,您可以连接任何设备。

    NC 具有内部连接、但您也可以将其连接到任何器件、但我只会将其连接到 GND。